Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
FX80 Los controladores de supervisión vienen de fábrica con una licencia de tarjeta MicroSD, puesta en marcha e instalación. Sin embargo, puede mover una tarjeta SD de una unidad a otra. Por ejemplo, es posible que desee retirar la tarjeta SD de una unidad que sufrió un fallo de hardware y utilizarla en una unidad de repuesto.
Importante: Remove [Eliminar] toda la energía al controlador antes de insertar o retirar la tarjeta microSD; de lo contrario, pueden producirse daños en el equipo.
Importante: Descargue cualquier electricidad estática que pueda haber acumulado tocando un objeto conocido y seguro a tierra.
Notes:
- El espacio detrás de la base de montaje debe estar claro para acceder a la tarjeta.
- Los datos de la tarjeta microSD se cifran en un frase de contraseña se almacena en la base del controlador. La contraseña de la tarjeta debe coincidir con la frase de contraseña almacenada en el controlador. Si cambia una tarjeta de una unidad previamente configurada, debe proporcionar la frase de contraseña (de la unidad previamente configurada que se almacena en esta tarjeta SD) utilizando una conexión serie al puerto de depuración de la unidad.
Para insertar o quitar una tarjeta microSD: