Dirección IP - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Cuando se envía, un nuevo controlador FX80 está preconfigurado con la siguiente dirección IPv4:

  • 192.168.1.149 (puerto LAN1 principal:el puerto LAN2 está desactivado).
  • La máscara de subred predeterminada es: 255.255.255.0

Se cambia estos ajustes de Red IPv4 durante el inicio del controlador.