Las credenciales de la plataforma son las siguientes.
Nombre de usuario: jci
Contraseña: Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener la contraseña predeterminada.
Puede conectarse a la plataforma del controlador de supervisión FX80 de dos maneras diferentes:
- Banco de trabajo FX
- shell serie
Puede cambiar las credenciales de plataforma predeterminadas utilizando una conexión de carcasa serie o utilizando la conexión FX Workbench al FX80.
Nota: Una conexión de shell serie solo permite el cambio de contraseña de plataforma y contraseña. En la versión de trabajo FX 14.4 o superior, una conexión de carcasa serie obliga al usuario a añadir una cuenta de usuario de plataforma nueva. La conexión también eliminará el usuario de plataforma predeterminado jci y fuerza para cambiar la contraseña predeterminada de la plataforma.