Contraseña del sistema - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Esta contraseña de sistema es lo siguiente.

Frase de contraseña: Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener la contraseña predeterminada.

La plataforma del controlador de supervisión FX80 tiene una frase de contraseña del sistema que se utiliza para cifrar información confidencial como las contraseñas de los clientes.

Puede cambiar la contraseña predeterminada del sistema de una de las dos maneras siguientes:

  • Conexión de plataforma FX Workbench con Administración de la plataforma > Frase de contraseña del sistema
  • conexión en serie (opción 6: Cambiar contraseña del sistema)