Credenciales de seguridad - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Recomendamos encarecidamente las siguientes prácticas recomendadas de seguridad de TI con su nuevo controlador de supervisión FX80:

  • En el inicio inicial del controlador de supervisión FX80, cambie todos las credenciales predeterminadas (estación, plataforma y contraseña) a una contraseña o frase de contraseña personalizada.
  • Cambio de contraseña de manera rutinaria y utiliza contraseñas o contraseñas complejas que no se adiven fácilmente.
  • Mantenga respaldado los datos y los archivos del sistema en un lugar seguro y disponible en el caso de que el controlador deba restablecerse.
Nota: Le recomendamos que utilice una conexión FX Workbench con el FX80 para cambiar el tipo de archivo predeterminado, la frase de contraseña y las credenciales de estación.