Almacenamiento seguro y tarjeta SD - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

En un controlador FX80, la tarjeta SD es los medios de almacenamiento principales para todos los datos y la configuración relacionados con la instalación del Software FX de supervisión. Como la tarjeta SD puede eliminarse fácilmente y los datos duplicados, los datos sensibles se cifran cuando se almacena en la tarjeta. Los archivos se almacenan en formato cifrado, pero se descodifican como se accede.

Los datos sensibles incluyen lo siguiente:
  • credenciales para acceder a una Red Wi-Fi
  • Material clave del Software FX de supervisión
  • Archivos de clave privada
  • credenciales de cuenta del sistema operativo

El sistema está diseñado de forma que proteja estos datos, al tiempo que permite mover una tarjeta SD de una unidad que sufrió un fallo de hardware a una nueva unidad con un esfuerzo mínimo.

Por ejemplo, la tarjeta SD se inserta en la unidad de repuesto y contiene la frase de contraseña del sistema para la unidad original, que no coincide con la de la unidad de repuesto. Como resultado, la secuencia de arranque falla debido al desajuste de frase de contraseña (indicado por el LED Stat parpadeando con un 50% de ciclo de servicio con un segundo periodo).

Se le pedirá que introduzca la frase de contraseña del sistema (para la unidad original, que se almacena en la tarjeta SD) con conexión serie. Primero debe autenticar con credenciales de plataforma antes de poder actualizar la contraseña del sistema.

Nota: Si se preconfigura (con una conexión serie) la unidad FX80 de repuesto con una contraseña de contraseña que coincida con la almacenada en la tarjeta SD (intercambiada de la otra unidad), el proceso de puesta en marcha no se pide para que una frase de contraseña coincida con la de una frase de contraseña.