Características y ventajas del servidor FX - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Boletín de producto de la versión 14.x del servidor FX

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16
Interfaz de usuario basada en Web
Ofrece una nueva interfaz intuitiva que es fácil de utilizar. El perfil HTML5 proporciona una experiencia web más robusta.
Seguridad eficiente
Proporciona un desnivelse-in-deenfoque en la seguridad para que los usuarios utilicen credenciales seguras. Proporciona datos cifrados y fácil de configurar permisos de usuario.
Información centralizada en toda la empresa
Proporciona un punto de acceso único para un proyecto que consta de múltiples controladores de supervisión FX o múltiples controladores de campo IP.
Amplio repositorio de almacenamiento para alarmas, eventos e historiales
Acceder y archivar grandes cantidades de información histórica.
Niel® análisis
Permite aplicar diversos algoritmos de análisis y diagnóstico para datos históricos y en tiempo real.
Gráficos modernizados
En la versión 14.11.4, la interfaz de usuario del Software FX Supervisory se ha mejorado con gráficos fotoralicistas modernos, 3D para ayudar a los usuarios a navegar rápidamente y navegar por su sistema FX.
Figura 1. Ejemplo de configuración de Facility Explorer
Leyenda Componente
1 Explorador
2 Dispositivo móvil
3 Banco de trabajo FX
4 Servidor FX
5 Ethernet, TCP/IP, HTTP, BACnet
6 Controlador de supervisión F4-SNC
7 MS/TP Bus
8 Controladores de supervisión FX80
9 Controlador de equipos F4-CVM
10 Controlador de equipos F4-CGM
11 Bus SA
12 Módulo de expansión F4-XPM
13 Termostato serie TEC3000 de Color