Programación centralizada - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Boletín de producto de la versión 14.x del servidor FX

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16

En los proyectos que constan de múltiples controladores de supervisión FX, el servidor FX puede funcionar como una interfaz centralizada para todos los horarios de controladores de supervisión FX conectados.

El gestor schedule Export o Import Manager le permite determinar cuándo se produce la sincronización del horario.

La interfaz de usuario de FX Server proporciona el mismo método visual que configurar el horario y la fecha de programación, ya que la interfaz de usuario del controlador de supervisión FX, que proporciona un aspecto coherente y un aspecto a los operadores.

Figura 1. Programación