Archivado y gestión de alarmas - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Boletín de producto de la versión 14.x del servidor FX

Brand
Facility Explorer
Product name
FX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16
Language
Español (España)

El servidor FX proporciona una opción adicional de enrutamiento de alarmas para uno o más controladores de supervisión FX. Puede enrutar las alarmas al servidor FX si hay un requisito para la capacidad de almacenamiento a largo plazo de los registros de alarmas o si un proyecto consistente en múltiples controladores de supervisión FX requiere una gestión centralizada de la alarma.

La consola de alarma del servidor FX le proporciona una variedad de opciones para ver y gestionar alarmas, incluyendo clasificación, reconocimiento, silenciamiento y etiquetado. También puede exportar registros de alarmas en una .txt, .pdf, o .csv formato.

Figura 1. Alarms [Alarmas]