Archivado de historia - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Boletín de producto de la versión 14.x del servidor FX

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16

La función de archivado del historial permite la transferencia automática de historiales de uno o más controladores de supervisión FX a el servidor FX. Los historiales de archivado cuentan con la función de almacenamiento de larga o larga capacidad de registros de historial, o cuando un proyecto que se compone de múltiples controladores de supervisión FX requiere almacenamiento centralizado.

El administrador de la exportación de historia o de importación le permite determinar cuándo y cómo se ejecuta el proceso de archivado. La IU del servidor FX muestra los datos de forma gráfica o en una tabla clasificable. También puede exportar datos almacenados en una .txt, .pdf, o .csv formato.

Figura 1. Historiales