Zugangsberechtigungen für Stationen - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Die Standardanmeldedaten sind die folgenden Anmeldedaten.

Benutzername: admin

Kennwort: Wenden Sie sich für das Standardpasswort an Ihre Vertretung von Johnson Controls vor Ort.

Das Admin-Benutzerkonto wurde werkseitig mit dem Passwort-Konfig > Zurücksetzen erzwingen bei der nächsten Anmeldung auf Wahr setzen. Dadurch wird das Passwort mit der ersten Anmeldung zurückgesetzt. Sie müssen Ihr Passwort ändern, unabhängig davon, ob sich die Anmeldung durch den FX Arbeitsbereich oder eine Webbrowser-Schnittstelle erfolgt.

Wichtig: Mi Empfohlen dass Ihre Verwendung eines FX Workbench mit der Ersteinrichtung des FX80 an die Station angeschlossen wird.