Plattformberechtigungen - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Die Plattformanmeldedaten sind die folgenden Punkte.

Benutzername: jci

Kennwort: Wenden Sie sich für das Standardpasswort an Ihre Vertretung von Johnson Controls vor Ort.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Verbindung zur FX80 Automationsstation-Plattform herzustellen

  • FX Arbeitsbereich
  • serielle Shell

Sie können die Standard-Plattformanmeldedaten über eine serielle Verbindung oder über den FX Arbeitsbereich mit dem FX80 ändern.

Anmerkung: Eine serielle Shell-Verbindung ermöglicht nur die Änderung der Plattformkennwort und Passphrase. Bei der FX Workbench Version 14.4 oder höher erzwingt eine Verbindung zur seriellen Shell den Benutzer, ein neues Plattformkonto hinzuzufügen. Die Verbindung löscht auch die Standard-Plattformbenutzer JCI und erzwingen Sie, die Standard-Plattform-Passphrase zu ändern.