Einsetzen oder Entfernen einer MicroSD-Karte bei Bedarf - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Automationsstationen der Serie FX80 werden ab Werk mit einer, in Betrieb genommenen MicroSD-Karte geliefert, in Betrieb genommen und installiert. Sie können jedoch eine SD-Karte von einer Einheit zu einem anderen verschieben. Beispielsweise sollten Sie die SD-Karte von einem Gerät entfernen, das einen Hardwarefehler erlitt und in einem Ersatzgerät verwendet wird.

Wichtig: Entfernen alle Strom vor dem Einsetzen oder Entfernen der microSD-Karte; andernfalls kann es zu Schäden an der Maschine kommen.
Wichtig: Lassen Sie statische Elektrizität ab, die durch Berühren eines bekannten, sicher geerdeten Objekts entstehen könnte.
Notes:
  • Der Bereich hinter der Montageplatte muss frei sein, um auf die Karte zuzugreifen.
  • Daten auf der microSD-Karte werden von einer Passphrase im Reglersockel gespeichert. Die Passphrase auf der Karte muss mit der Passphrase übereinstimmen, die im Regler gespeichert ist. Wenn Sie eine Karte aus einer zuvor konfigurierten Einheit austauschen, müssen Sie die Passphrase (der zuvor konfigurierten Einheit, die auf dieser SD-Karte gespeichert wird) verwenden, indem Sie eine serielle Verbindung mit der Debug-Schnittstelle des Geräts herstellen.

So fügen Sie eine microSD-Karte:

Prozedur

  1. Schieben Sie die Kunststoff-MikroSD-Karte sorgfältig auf. Der Shutter sollte in der Basis unverletzt bleiben und zeigt die microSD-Kartenbuchse an.
    Anmerkung: Sie müssen den FX80 eventuell aus der Hutschiene entfernen, bevor Sie die microSD-Karte entfernen.
    Abbildung 1. Micro SD-Karte

    Tabelle 1. MicroSD-Kartenspeicherort im Regler

    Legende

    Beschreibung

    1

    ZugangsShutter für die microSD-Karte

    2

    Steckkartenbuchse

    3

    MicroSD-Karte

  2. Nehmen Sie bei Bedarf eine der folgenden Änderungen vor:
    • Einsetzen der microSD-Karte durch Schieben der Karte in den Kartensockel, die Klebeseite nach oben schieben, bis die Federverriegelung einrastet. Wenn richtig eingesteckt, befindet sich die Karte hinter der Shutter-Position.
    • MicroDS-Karte entfernen durch Drücken der Karte hinein, bis die Federrückstellung die Karte teilweise aus der Steckkartenbuchse herausdrückt. Fassen Sie die Karte und ziehen Sie sie vollständig aus der Maschine heraus. Lagern Sie die microSD-Karte in einem statischen, freien Schutzgehäuse.
  3. Schieben Sie die Kartenabdeckung vorsichtig über die Öffnung für die Karte, bis sie einrastet. Wenn der Verschluss ordnungsgemäß geschlossen ist, darf der Verschluss nicht hinter der Montageplatte stehen.