Einführung in die Dokumentation - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14
Neue FX80 Automationsstationen werden ab Werk lizenziert und vollständig in Betrieb genommen Facility Explorer® und einen N2-Treiber.
Anmerkung: Für Kunden ist auch eine nicht lizenzierte Bestandsführung FX80 Verfügbar.
Nach dem Starten des Reglers verbinden Sie zunächst mit der FX80 über FX Workbench, https://192.168.1.149, um alle Standard-Anmeldedaten und Passphrase zu ändern. Stellen Sie dann eine Verbindung her an:
  • Festlegen der IP-Netzwerkadresse und zugehöriger IP-Netzwerkparameter
  • Stellen Sie Uhrzeit, Datum und Zeitzone ein oder synchronisieren Sie einfach mit der Uhrzeit Ihres Computers.