Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Die Wiederherstellung der Werkseinstellungen setzt den Regler in den Zustand zurück, in dem sie ab Werk ausgeliefert wurde
- Während der Inbetriebnahme eines neuen FX-Automations-Reglers ist ein Fehler beim Eingeben der Standard-Plattform Daemon-Anmeldedaten oder Passphrase aufgetreten. Das Ergebnis ist, dass Sie den Controller nicht in Betrieb nehmen können. In diesem Fall besteht die einzige Wiederherstellungsoption, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
- Bei der Außerbetriebnahme eines FX Automationsreglers werden die werksseitigen Standardeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, um alle Platinen und Stationen im Regler zu löschen.
Legende |
Beschreibung |
|
---|---|---|
1 |
PROG |
Für USB2.0 mit USB-Flash-Laufwerk |
2 |
FEHLER |
Micro-A-USB für die serielle Debugging-Kommunikation |
3 |
DATENSICHERUNG |
Schalter mit Druckschalter zum Starten einer USB-Sicherung oder bei der Inbetriebnahme eines Werkzeugs, das ein Werk wiederherstellen |
4 |
SHT/WN |
Verstellbare Taste zum Auslösen eines geregelten Herunterfahrens |
5 |
DATENSICHERUNG |
LED zur Anzeige von USB-Medien oder einer Sicherung, Wiederherstellung oder werkseitiger Wiederherstellung des Images |
Die DEBUG ist ein standardmäßiger Micro-A-USB-Anschluss für die serielle Debugging-Kommunikation mit dem Regler.
Die SHT/WN Taste startet einen gesteuertes Herunterfahren des Reglers, um sicherzustellen, dass alle Wachdienste erhalten bleiben.
Wiederherstellen der werkseitigen Standard: