Netzwerkeinstellungen aktualisieren - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Verwenden Sie die Menüoption “Network Settings” (Netzwerkeinstellungen aktualisieren), um auf die meisten IP-Netzwerkoptionen zugreifen zu können, wie im Schritt Inbetriebnahmeassistent verfügbar TCP/IP-Konfiguration. Wenn Sie die Option Netzwerkeinstellungen aktualisieren ausgewählt haben, werden Sie nach jeder Einstellung nacheinander aufgefordert, angefangen mit dem Hostnamen.

Anmerkung: Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen gespeichert haben, werden sie erst dann aktiv, wenn Sie den FX Supervisory Controller neu starten. Zurück zum Menü der Hauptplatine und Option Neustart, Menüoption 6.

Systemzeit aktualisieren

Wenn noch kein Inbetriebnahmevorgang abgeschlossen ist, müssen Sie eventuell das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit (JJJJMMDHHMM.ss) einstellen. Beispiel: 201510231536 für 23-Oct-2015 bei3: 36 Uhr UTC oder 11: 36 EDT.