Menü System Shell - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Die Systemhülle eines FX Automationsreglers ermöglicht einen einfachen, menügesteuerten Text, der sofort auf die grundlegenden Einstellungen der Plattform zugreifen kann, einschließlich IP-Netzwerkeinstellungen, Plattformanmeldeinformationen, Systemzeit und Aktivierung oder Deaktivierung von SFTP/SSH und Telnet. Darüber hinaus können Sie die Systemhülle verwenden, um TCP/IP-Funktionen über den FX Supervisory Controller zu einem anderen Host auszuführen.

Änderungen, die in der Systemhülle vorgenommen wurden, werden sofort wirksam, außer für IP-Adresseinstellungen (Aktualisierung der Netzwerkeinstellungen). Sie müssen den FX Supervisory Controller neu starten, damit geänderte Netzwerkeinstellungen wirksam werden.

Anmerkung: Wenn SSH in einem FX Supervisory Controller aktiviert ist, können Sie über eine Remote-Terminierung über SSH auch die Systemhülle des Reglers aufrufen. Die Plattformanmeldung ist immer noch erforderlich (genauso wie bei einem im System-Shell aktivierten FX Supervisory Controller).
Wichtig: Seien Sie vorsichtig bei der Änderung von Elementen aus der Systemhülle, insbesondere der Plattformkonten (Anmeldedaten, Passphrase für das System) und den Netzwerkeinstellungen. Wenn Sie die Anmeldedaten der Plattform ändern und dann verloren gehen oder vergessen werden, können Sie die Werkseinstellung Anmeldedaten für die Plattform. Sie müssen jedoch eine Verbindung zum Debug-System herstellen, den FX Supervisory Controller neu starten und dann beim Starten des FX Supervisory Controller eine Taste zum gewünschten Zeitpunkt drücken.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für das Menü der Systemhülle.

Abbildung 1. Menü “System Shell” (SystemShell)

Zum Auswählen einer Menüoption geben Sie die zugehörige Nummer (1 bis 9) ein oder L zum Abmelden drücken Eintritt.

Beispiel:
  • Typ 2 (Netzwerkeinstellungen aktualisieren), um den IP-Zugriff wiederherzustellen, oder die IP-Einstellungen eines neuen FX Automationsreglers.
  • Typ 6 (Ändern Sie System Passphrase), um die Passphrase des Systems in der Einheit zu ändern. Sie können dies tun, wenn Sie in einer microSD-Karte von einer zuvor konfigurierten Einheit die Passphrase der Einheit ändern möchten, um die Passphrase der Einheit zu ändern, die auf der SD-Karte gespeichert ist.
  • Typ 7 (USB-Zentralen aktivieren), um die FX80 USP-Schnittstelle für Datensicherungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  • Typ 8 (Konfigurieren Sie Wifi konfigurieren), um die eingebauten WLAN-Einstellungen zu bearbeiten.