Anschließen an die Systemhülle - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Im folgenden Verfahren wird die Systemhülle beschrieben. Beispiele dafür sind das PuTTY Terminal-Emulationsprogramm.

Die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
  • physischer Zugang zum FX Supervisory Controller
  • UniversalUSB-to-MiCroUSB-Anschlusskabel

Prozedur

  1. Schließen Sie das USB-Kabel zwischen dem Debug-Port des Reglers und dem USB-Anschluss Ihres Computers an.
  2. Starten Sie Ihre Terminal-Emulationssoftware auf Ihrem Computer. Zum Beispiel, um PuTTY im Windows-Startmenü zu starten, gehen Sie zu Programme > PuTTY > PuTTY.
  3. In der Baumstruktur im PuTTY-Konfiguration , erweitern Anschluss und klicken Sie auf Serieller Anschluss.
  4. Setzen Sie die Serielle Leitung zur Verbindung mit für den COM-Anschluss Ihres Computers. Beispiel: COM3.
    Anmerkung: Sie können Ports im Windows Device Manager prüfen, um festzustellen, welcher seriellen Port auf dem Computer verwendet wird.
  5. Setzen Sie die Serielle Leitung konfigurieren Felder wie folgt:
    • Geschwindigkeit (Baud): 115200
    • Datenbits: 8
    • Stopp-Bits: 1
    • Parität: Keine
    • Ablaufsteuerung: Keine
  6. Klicken Sie im Dialogfeld PuTTY-Konfiguration auf Sitzung aus der Baum und dann Serieller Anschluss für Verbindungsart.
    Anmerkung: Sie können diese Konfiguration speichern, um in künftigen Sitzungen des Typs PuTTY bis FX Supervisory Controller wieder wiederzuverwenden. Dazu geben Sie einen Verbindungsnamen in ein Gespeicherte Sitzungen (z. B. FX80-Connect) und klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie PuTTY erneut mit einem FX Supervisory Controller verbinden, wählen Sie diesen Namen und klicken dann auf Verbraucher.
  7. Klicken Sie unten im Dialogfeld PuTTY-Konfiguration auf Eintritt.
  8. Geben Sie in der Eingabeaufforderung einen Benutzernamen für die Plattform ein. Geben Sie an der Passwortaufforderung das Kennwort für die Plattform ein.

    Wenn Sie nach der Passphrase des Systems aufgefordert werden, geben Sie die Passphrase des Systems ein.

    Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, wird das Menü “System Shell” (System-Shell) angezeigt

  9. Gehen Sie bei der Erstellung von Plattformänderungen von der Systemhülle wie folgt vor:
    • Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben oder kein Neustart erforderlich ist, geben Sie einfach ein L zum Abmelden.
    • Wenn die Änderungen, die Sie gemacht haben, neu starten (z. B. Netzwerkeinstellungen), wählen Sie die Option Neustart. Typ y am Möchten Sie wirklich neu starten [y/n] Eingabeaufforderung und drücken Eintritt. Shutdown-relevanter Text wird im Fenster “Terminal (PuTTY) ” angezeigt.
  10. PuTTY schließen.
  11. Trennen Sie den USB-Anschluss von der Debug-Schnittstelle des FX Supervisor.