In den meisten Fällen starten Sie die FX80-Automationsstation In Ihrem Büro, bevor sie physisch an einem Betriebsort montiert werden.
Wichtig: Der FX80 ist nicht mit einem Pw kompatibeler-Over-Ethernetz (POE) Netzwerk. Durch die Verbindung des FX80 in einem Netzwerksegment, das die Spannungsversorgung übernimmt, schlägt das Gerät fehl (Sperrung). In diesem Ereignis müssen Sie sie vom POE-Netzwerksegment trennen und die Maschine mit Strom versorgen.
Der Rest dieses Dokuments geht davon aus, dass Sie die FX Supervisory Controller in der Nähe haben und dass Sie sie nach Bedarf ein- und ausschalten können.