Plattformdienste für die Inbetriebnahme - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14
Bei den FX80-Reglern spielen die folgenden Plattformdienste in der Platform Services der Station eine Schlüsselrolle bei der Inbetriebnahme eines neuen Reglers.
  • CertManagerService– Für die Verwaltung des PKI-Zertifikats Filialen und zulässige Hostausnahmen. Dieser Dienst wird in Zertifikaten-basierten SSL-Verbindungen zwischen der Station/der Plattform und anderen Hosts verwendet.
  • Datenwiederherstellungsdienst– Für den Betrieb und die Überwachung der laufenden SRAM-Backups. Dieser Dienst umfasst einen Dienst aktiviert Konfigurationseigenschaft, die Sie bei Bedarf deaktivieren können. Dieser Service ist nur dann möglich, wenn eine Reservebatterie installiert ist oder die Maschine über eine externe USV versorgt wird.

Darüber hinaus sollten Sie bei Bedarf die PlatformServices-Eigenschaften des übergeordneten Behälters überprüfen und ändern.