Plattformdienste - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Unter dem Service-Container hat jede Station eine Plattformdienste Container.

Abbildung 1. Beispiel für Plattformdienste

Die PlatformServices unterscheiden sich von allen anderen Komponenten eines Standorts auf folgende Weise:
  • Die PlatformServices werden als Schnittstelle zur Station-Schnittstelle dienen (ob FX Supervisory Controller oder Computer).
  • Sie wird bei der Laufzeit dynamisch aufgebaut. PlatformServices werden in einer Offline-Station nicht angezeigt.
  • Alle Änderungen, die Sie an PlatformServices vornehmen, werden nicht in der Datenbasis der Station gespeichert. Stattdessen werden Änderungen in anderen Dateien auf der Host-Plattform gespeichert, wie z. B. die Datei mit seiner platform.bog-Datei.
    Anmerkung: Versuchen Sie nicht, plattform.bog zu bearbeiten. Verwenden Sie dabei PlatformServices.

Enthaltene Dienste sind ein TcpIpService und LicenseService, wenn der Wachdienst auf Dialogfelder zugreifen kann, die in Plattformansichten verwendet werden (z. B TCP/IP-Konfiguration). Diese Dienste unterstützen die gesamte Konfiguration, wobei nur eine Browser-Verbindung (und nicht die FX Workbench, die an den PlattformDaemon der FX-Automationsstation angeschlossen ist) möglich sein muss.