PlatformServices-Eigenschaften anzeigen und anpassen - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Standardansicht der PlatformServices bietet Zugriff auf zahlreiche Eigenschaften.

Prozedur

  1. Erweitern Sie im Nav-Navigationsbaum Konfig.
  2. Doppelklicken Sie auf . Dienste und dann Plattformdienste. Das Fenster “PlatformService” wird angezeigt.
    Abbildung 1. Datenblatt zu PlatformServices

    Einige Eigenschaften sind schreibgeschützte Statustypen. Andere Eigenschaften können bearbeitet werden. Sie können drei Eigenschaften für den Host-FX-Automationsregler einstellen (optional über eine Plattformverbindung zum FX Supervisory Controller). Verwenden Sie diese Eigenschaften, wenn die Installation nur über einen Browser für den Setup-Zugriff erforderlich ist.

    • Zeit
    • Datum
    • Zeitzone
  3. Nach Bedarf lesen Sie die anderen Eigenschaften der Plattform-Servicekonfiguration in der folgenden Tabelle.
    Tabelle 1. PlatformService-Eigenschaften

    Feld

    Beschreibung

    Region

    Bestimmt, dass ein lokales Verhalten wie z. B. die Formatierung von Datum und Uhrzeit und die Verwendung von lexicons verwendet werden. Eine eingegebene Zeichenfolge muss das Formular verwenden: Sprache ["Land [" _"-Variante]

    Beispiel: en_USA und traditionelle Spanisch würde es_ES_traditionell.

    Watchdog-Richtlinie für Automationsstationen

    Definiert die vom Plattformdaemon erfasste Antwort, wenn er eine Watchdog-Timeout für eine Station erkennt. Mit dem Watchdog meldet die Station regelmäßig die aktuelle Anzahl der Automationsstationszyklen an der Plattform. Der Watchdog-Zweck dient zur Erkennung und Projektierung einer hun oder stumm geschaltet und wird automatisch aktiviert, wenn die Station gestartet wird.

    Mögliche Optionen für Watchdog-Richtlinien:
    • Nur Anmelden– Erzeugen von Stck-Dump und protokollieren eine Fehlermeldung im Systemprotokoll. (Die Station sollte letztlich neu gestartet werden, wenn bei der Einstellung Nur Log Only ein Watchdog-Timeout auftritt.)
    • Abschließen– (Standard) Setzt den Prozess der virtuellen Maschine (VM) voraus. Wenn Neustart bei Ausfall ist für die Station aktiviert, die Station wird neu gestartet.
    • Neustart– Starten Sie die Host FX Supervisory Controller-Plattform automatisch neu. Wenn Auto-Start ist für die Station aktiviert, die Station startet nach dem Neustart des Systems neu.

    Motor Watchdog Timeout

    Der Standardwert ist 3 Minuten und die Reichweite beträgt 1 Minute bis viele Stunden.

    Wenn sich die Anzahl der Automationsstations-Zykluszähler ändert oder die Station nicht innerhalb dieses festgelegten Zeitraums auf den Plattformdienst verweist, führt der Plattformdienst die VM zum Erzeugen einer ck-Dump für Diagnosezwecke aus und führt dann die durch die Engine Watchdog-Richtlinie festgelegte Aktion aus.

    Auto-Speichern aktivieren

    Entweder Aktivieren (Standard) oder Deaktivieren.

    Erlaubt Auto-Speichern der Betriebsstation zu config_backup < YYmmtt > _ < HHMM > .bog Datei mit der in der nächsten Eigenschaft definierten Frequenz. Automatisch gespeicherte Sicherungsdateien werden im Ordner der Station gespeichert.

    Auto-Save (Automationsstation) -Frequenz

    Der Standardwert ist alle 24 Stunden für alle eingebetteten FX-Automationsstationen. Der Bereich liegt zwischen 1 und viele Stunden.

    Auto-Speichern – Versionen zum Speichern speichern

    Der Standardwert ist 0. Ältere Backups werden durch das nächste manuelle Speichern oder automatische Speicherung ersetzt (nach Erreichen des angegebenen Grenzwerts). Der Flash-Bereich wird durch Einstellen dieser Option auf 0 oder 1 gespeichert.

    RAM-Disk

    In MB (Standard ist 1 GB). Zeigt die Größe der RAM-Festplatte an, die für die Speicherung von Verlaufs- und Alarmdateien verwendet wird.

    Min. frei setzt die Stufe, mit der Plattformdienste und Plattformadmin eine Warnung zeigen.

  4. Klicken Sie auf Speichern.