Auf einer Plattform mit FX-Arbeitsbereich, die an diesen Regler angeschlossen ist (d. h. mithilfe des Assistenten für die Inbetriebnahme oder einer der Plattformansichten), sind einige Plattformkonfigurationen in einem FX-Supervisory Controller nicht direkt zugänglich. Stattdessen müssen Sie auf dem FX Supervisory Controller installiert sein und die Station läuft.
Verwenden Sie FX Workbench, öffnen Sie eine Busverbindung zu dieser Station und konfigurieren Sie diese plattformbezogenen Elemente durch Zugreifen auf Dienste unter der Station Plattformdienste Container.