Konfigurieren von TCP/IP-Einstellungen - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zur Inbetriebnahme der Station müssen Sie möglicherweise die TCP/IP-Einstellungen der Station aktualisieren.

Abbildung 1. TCP/IP-Konfiguration

Prozedur

  1. Überprüfen Sie die Einstellungen auf der Registerkarte IPv4-Einstellungen, einschließlich der temporären werksseitigen IP-Adresse.
  2. Weisen Sie dem Regler eine eindeutige IPv4-Adresse für das zu installierende Netzwerk zu. Kein anderes Gerät in diesem Netzwerk sollte dieselbe IP-Adresse verwenden. Schließen Sie die vom Netzwerk verwendete geeignete Subnetzmaske an.

    Wenn das Netzwerk jedoch Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) unterstützt, können Sie sie aktivieren, indem Sie die DHCPv4 aktiviert aktivieren. In diesem Fall werden die Felder IP-Adresse und Subnetzmaske schreibgeschützt.

    Anmerkung: Generell (für Stabilität) empfehlen wir eine statische IP-Adressierung über DHCP. Nicht kann DHCP aktiviert werden, es sei denn, Sie sind sicher, dass das Netzwerk DHCP-Server hat. Andernfalls kann der FX Supervisory Controller über das Netzwerk nicht erreichbar sein.
  3. Passen Sie bei Bedarf weitere TCP/IP-Einstellungen an, die Folgendes umfassen:
    • Hostname–Verwenden Sie den Standardnamen für localhost oder geben Sie einen anderen Namen ein, der für diesen Host verwendet werden soll.
    • Hostdatei –Klicken Sie auf die Pfeile, um das Bearbeitungsfeld zu erweitern. Das Format ist eine standardmäßige TCP/IP-Hostdatei, wobei jede Linie eine bestimmte IP-Adresse mit einem bekannten Hostnamen verknüpfen. Verwenden Sie für jeden Eintrag eine separate Zeile. Platzieren Sie die IP-Adresse in der ersten Spalte, gefolgt vom entsprechenden Hostnamen. Die IP-Adresse und der Hostname sind durch mindestens einen Bereich getrennt.
    • DNS-Domänenname–Geben Sie den Namen der Netzwerkdomäne ein oder lassen Sie das Feld leer.
    • IPv4-Gateway–Geben Sie für das Gerät (z. B. einen Switch oder Router) die IP-Adresse ein, die Pakete an andere Netzwerke oder Subnetze weiterleitet.
    • DNSv4-Server–Klicken Sie auf das Pluszeichen für ein Feld, um die IPv4-Adresse eines oder mehrerer DNS-Server einzugeben.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
    Anmerkung: Die Regler der Serie FX80 Verfügen über zwei Ethernet-Schnittstellen, in denen Schnittstelle 2 ist zur Konfiguration des sekundären (LAN1) Ethernet-Ports verfügbar. Standardmäßig ist dieser Port deaktiviert (hat keine Standard Adresse). Vorgesehene Verwendung dieses Ports für:
    • Abschalten des Ethernet-Datenverkehrs des Treibers über die primäre (LAN1) -Schnittstelle
    • In einigen Fällen kann LAN1 mit einer Standard-IP-Adresse eingerichtet werden, die nur vom Servicetechniker des Unternehmens bei der Liegenschaft verwendet wird. Diese Maßnahme ermöglicht den Zugriff auf den FX Supervisory Controller, ohne sie vom Kundennetzwerk abzumelden, oder ohne dass der Servicetechniker des Technikers in das Kundennetzwerk eingebunden ist (was wiederum zu den lokalen IT-Sicherheitsrichtlinien führen könnte).

      Beachten Sie In jedem Fall, dass nur eine LAN-Schnittstelle als DHCP eingestellt werden kann. Bei Aktivierung des LAN2 geben Sie normalerweise eine andere statische IP-Adresse (Netzwerk) und die entsprechende Subnetzmaske ein.

    Beachten Sie auch Folgendes:
    • Wenn Sie beide LAN-Ports aktivieren, beachten Sie, dass die IP-Adresse des LAN1-IP-Adresse und die LAN1-IP-Adresse in unterschiedlichen Subnetzen liegen müssen, anderenfalls funktionieren die Ports nicht ordnungsgemäß.

      Beispiel: Klasse C Subnetzmaske von 255.255.255.0, Einstellung Schnittstelle 1= 192.168.1.99 und Schnittstelle 2=192.168.1.188 ist eine ungültige Konfiguration, da sich beide Adressen im selben Subnetz befinden.

    • Ein FX Automationsstation stellt keine IP-Weiterleitungs- oder -überbrückungsfunktion zwischen verschiedenen Schnittstellen bereit (LAN-Schnittstellen oder WiFi).

      Klicken Sie auf Änderungen rückgängig machen um alle Einstellungen (alle Schnittstellen) zurück zu den ursprünglichen Werten für Vorstufe zurückzusetzen.