Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Während der Inbetriebnahme werden die Abhängigkeiten der FX Supervisory Controller-Plattform mit der Verteilung (.dt) -Dateien verglichen, die in der Datenbankdatenbank Ihres Computers zur Verfügung stehen. Der Assistent legt fest, welche .dvert-Dateien für die Installation ausgewählt werden müssen, und informiert Sie dann über den folgenden Bildschirm.
Abbildung 1. Installation der Verteilungsdatei

Klicken Sie auf Weiter , um die Verteilungsdateien auszuwählen. Es wird ein TCP/IP-Konfigurationsbildschirm angezeigt.