Installation von Lexicons - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Auf dem Lexicon Installationsschritt können Sie eine oder mehrere textbasierte Lexicon-Dateisätze im FX Supervisory Controller installieren, sofern !lexicons Unterverzeichnis unter Ihrer Sys Home in FX Workbench. Lexions unterstützt in der FX Supervisory Controller Sprachen in anderen Sprachen. Lexicons sind durch Java-Sprachcodes gekennzeichnet, z. B fr (Französisch) oder de (Deutsch). In einigen US-Installationen (USA) ist ein Englisch-lexikon (de) hinzugefügt und konfiguriert wurden, um auf global angepasste Elemente wie Eigenschaftsbeschreibungen im FX Arbeitsbereich zu klicken.

Lexicon-Dateisätze muss finden Sie unter einem Lexions-Unterverzeichnis unter Ihrem FX Workbench Sys Home.

Anmerkung: Für FX Supervisory Software 14. x und höher empfehlen wir Ihnen, diesen Schritt zu überspringen. Stellen Sie stattdessen mindestens ein Modul benutzerdefinierter Lexicons ein und installieren Sie sie in den nächsten Schritten (Auswahlmodule). Andernfalls kann es zu Problemen bei einem Browser der gehosteten Station kommen.
Abbildung 1. Lexicon Installation

Prozedur

  1. Klicken Sie auf die Sprachcodes, die Sie möchten.
  2. Klicken Sie auf Weiter.