- Benutzername
Benutzername darf maximal 14 alphanumerische Zeichen (A-Z, A-Z, 0-9) sein. Das erste Zeichen muss alphabetisch sein und folgende Zeichen entweder alphanumerisch oder unterstrich (_) sein.
- Passwort Ein sicheres Passwort ist erforderlich (muss in beiden Passwortfeldern übereinstimmen). Eintrittszeichen werden nur in Sternchen (*) angezeigt. Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen umfassen, einschließlich mindestens ein Großbuchstaben, mindestens ein Kleinbuchstaben und mindestens eine Ziffer. Wenn Sie versuchen, ein Passwort einzugeben, das die Mindestregeln nicht erfüllt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Einige grundlegende Richtlinien zu starken Passwörtern umfassen Folgendes:
- Verwenden Sie sowohl Groß- und Kleinbuchstaben.
- Geben Sie numerische Ziffern (mindestens eins) ein.
- Fügen Sie Sonderzeichen hinzu.
- Verwenden Sie Dictionary-Wörter nicht.
- Verwenden Sie keinen Firmennamen.
- Das Passwort darf nicht mit dem Benutzernamen übereinstimmen.
- Verwenden Sie keine üblichen Nummern wie Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum usw.
- Kommentar
Dies ist ein optionales alphanumerisches Feld, das Sie verwenden können, wenn Sie einen neuen Plattformbenutzer für die Plattform zur Beschreibung hinzufügen möchten (Hinweis, dass Sie es nicht bearbeiten können, wenn Sie einen Benutzer hinzufügen, anders als das Passwort des Benutzers).
Wenn Sie diese Anmeldedaten verlieren oder vergessen haben, können Sie die Inbetriebnahme und den Start des FX Supervisory Controller nicht in der Lage sein. In diesem Fall können Sie den werkseitig voreingestellten Plattformbenutzer wiederherstellen, sodass Sie eine serielle Verbindung mit dem Regler herstellen (Anschluss der seriellen Außenhaut) und während des FX Supervisory Controllers nach einem Stromwechsel eine Taste mit einer Taste drücken.