Festlegung eines Plattformbenutzers zum Austausch der werkseitig voreingestellten Plattformbenutzer - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zur Inbetriebnahme einer Station müssen Sie ein neues Plattformkonto erstellen.

Der Inbetriebnahmeassistent in der FX Supervisory Software 14. x verhindert, dass Sie einen FX Supervisory Controller mit der werkseitig voreingestellten Plattform für die Plattform-Plattform in Betrieb nehmen. Um fortzufahren muss einen anderen Benutzernamen, zusammen mit einem stark Passwort. Sie benötigen mindestens 10 Zeichen, einschließlich mindestens ein Großbuchstaben, mindestens einen Kleinbuchstaben und mindestens eine Ziffer.

Nach dem Eintrag in diesem Dialogfeld können Sie bei Bedarf weitere Plattformen (sofern vorausgewählt) erstellen. Jeder Plattformbenutzer muss einen eindeutigen Benutzernamen haben und eine stark Passwort. Es werden bis zu 20 Benutzer unterstützt.

Anmerkung: Jedes Plattformbenutzerkonto hat den gleichen (vollständigen) Plattformzugriff. Benutzer können sein Passwort ändern und sogar zusätzliche Plattformen für die Plattform-Admin erstellen.
Anmerkung: Bei Benutzername und Passwort muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Wenn Sie die IP-Adresse des Reglers während der Inbetriebnahme nicht ändern, werden die Anmeldedaten für den Benutzer des Ersatz-Plattformbenutzers in der aktuellen Sitzung des FX Workbench gespeichert. Diese Maßnahme kann die Plattformverbindung mit dem Regler vereinfachen, nachdem sie von der Inbetriebnahme neu gestartet wurde.

Wenn Sie jedoch die IP-Adresse während der Inbetriebnahme ändern, müssen Sie die neuen Anmeldedaten speichern und erneut für einen Benutzer eingeben, der eine Verbindung herstellen soll. Notieren Sie sich alle geänderten Plattformanmeldedaten, und achten Sie darauf, diese zu überprüfen. Diese Anmeldedaten bieten den höchsten Sicherheitsstatus auf jede Art von Fallsen 4.

Prozedur

  1. Im Modul Benutzername geben Sie einen Benutzernamen für die Anmeldung in der Plattform ein.
    Anmerkung: Die Standard-Plattform für die Plattform JCI dürfen nicht verwendet werden.
  2. Im Modul Passwort müssen ein sicheres Passwort eingegeben werden (muss mit beiden Passwortfeldern übereinstimmen). Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen, eine Ziffer, einen Großbuchstaben und einen Kleinbuchstaben.
  3. Optional geben Sie eine alphanumerische Beschreibung für diesen Plattform-Admin in der Kommentar Feld. Der Kommentar wird in der Benutzertabelle angezeigt, wenn mehrere Plattformbenutzer vorhanden sind.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
    Anmerkung: Das neue Plattformkonto-Benutzerkonto wird im Regler gespeichert. Wenn Sie zum Beispiel einen FX80 migrieren müssen, nehmen Sie die Station wieder zum FX Workbench 6. x und dann erneut auf FX Workbench 14. Sie müssen die in diesem Verfahren definierten neuen PlattformAnmeldeinformationen verwenden.
  5. Gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Zum Hinzufügen neuer Benutzer klicken Sie auf Neuer Benutzer und geben Sie die Benutzerinformationen ein.
    • Zum Löschen von Benutzern wählen Sie den Benutzer aus und klicken Sie auf Benutzer löschen.
    • Zum Ändern eines Passworts klicken Sie auf den Benutzer und klicken auf Kennwort ändern. Geben Sie das neue Passwort ein.
  6. Klicken Sie auf Weiter.