Einstellen der aktivierten Laufzeitprofile - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Aktivierte Laufzeitprofile geben an, welche Typen der FX Supervisory Software 14-Softwaremodul .jar zu installierende Dateien.

Abbildung 1. Aktivierte Laufzeit-Profile

Alle FX Supervisory Software 14. x Plattformen erfordern die Basis-Dateien des Basisstundenmoduls (-rt) .jAR. Das Kontrollkästchen ist daher vorausgewählt (schreibgeschützt).

Prozedur

  1. Verwenden Sie die folgende Tabelle als Referenz. Stellen Sie sicher, dass beide X und WB Kontrollkästchen.
    Tabelle 1. Laufzeit-Profile aktivieren

    Feld

    Beschreibung

    RUNTIME: Modul JRS mit KernLaufzeit, nur Java-Klassen, keine Bedienoberfläche.

    Schreibgeschützt. Immer ausgewählt.

    UX: Module JARs mit leichten HTML5+Javascript+CSS-Bedienoberfläche nur.

    Auswahl für den Webbrowser-Zugriff per HTML5, Javascript®und CSS-Technologien. Der Client muss nicht ausgeführt werden Java® und vom Controller herunterladen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Kontrollkästchen WB wird auch aktiviert.

    Anmerkung: Bestimmte Ansichten mit FX Version 14 wurden nicht in HTML5 konvertiert. Zu diesen Ansichten gehören die Ansichten Geräte-Manager, Drahttabelle und Px-Editor. Sie sollen in eine spätere Version konvertiert werden.

    WB: Module JARs mit Workbench oder Workbench Applet Bedienoberfläche.

    Auswahl (zusätzlich zu UX), wenn der Automationsstation auch Browser unterstützt Web-Arbeitsbereich Zugriff über Java-fähige Clients auf das WbApplet. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Kontrollkästchen X wird auch aktiviert.

    SE: Module JARs mit Java-Klassen, die vollständige Java 8-Plattform (SE) -Plattform-API verwenden.

    Nicht verfügbar für QNX-basierte FX Supervisory Controller.

    DOC: Module JARs ohne Modulklassen.

    Wählbar, aber nicht für die Gründe für die Dateiplatzierung in einem FX Supervisory Controller empfohlen.

  2. Klicken Sie auf Weiter.