Auswählen von Modulen für die Installation - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Prozedur

  1. Prüfen Sie die Liste der verfügbaren Module. Wählen Sie die zu installierende Software aus. Zweck FX Workbench 14. x Module als Referenz bei der Auswahl von Modulen.
    Abbildung 1. Softwaremodule

    Achten Sie auf Folgendes:
    • Vorausgewählte Module aus Kern Die Gründe für die Verwendung der Datenbasis oder der Datenbasis haben eine rote Textbeschreibung, die Folgendes lesen:
      • Installieren Sie das erforderliche Plattformmodul (Build-Nr. FX Workbench)
      • Installation erforderlich für Laufzeitprofil (Build-Nummer FX Workbench)
      • Installationsmodul für Station erforderlich (FX Workbench Build Nummer)
    • Sie können zusätzliche Module auswählen, indem Sie Kontrollkästchen auswählen. Die Beschreibung für jede ist in blauem Text und zeigt Folgendes:
      • Nicht installiert (falls nicht ausgewählt)
      • Installieren (falls ausgewählt)
    • Um die Liste alphabetisch zu sortieren, klicken Sie in der Tabelle auf den Softwarepaket. Um zur Standardsortierung zurückzukehren, klicken Sie auf die Kopfzeile der Tabelle (leer).
    • Um die Auswahl der Module in die ursprüngliche Sammlung zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
  2. Klicken Sie auf Weiter.