Erneutes Öffnen einer Plattformverbindung mit dem neuen (geänderten) IP-Adresse - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Sie müssen die Anmeldedaten für den neu erzeugten Plattformbenutzer verwenden (zum Ersetzen der werkseitig voreingestellten Plattformbenutzer), oder wenn Sie zusätzliche Plattformbenutzer erstellt haben, müssen Sie für eins der Zertifikate Anmeldedaten verwenden.

Abbildung 1. Plattformauthentifizierung

Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Computers zur Inbetriebnahme des FX Automationsreglers geändert haben, müssen Sie normalerweise die TCP/IP-Einstellungen Ihres Computers auf die entsprechenden Einstellungen zurücksetzen, um mit dem Regler zu kommunizieren. Andernfalls können Sie keine Verbindung zum Regler für eine andere Inbetriebnahme herstellen.