Ausführen des Inbetriebnahmeassistenten - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Die Automationsstation FX80 wird geliefert vollständig in Betrieb genommen und lizenziert mit einer werkseitigen Version. Die Inbetriebnahme wird zum Aktualisieren des FX80 auf eine spätere Version verwendet, wenn eine über die derzeit auf dem FX80 installierte Version verfügbar ist. Sie können auch den Inbetriebnahme-Prozess als Alternative zur Änderung der Standardplattform und der Passphrase-Anmeldedaten verwenden. Wir empfehlen, die neuesten Versionen, Sicherheitsaktualisierungen und Funktionen zu aktualisieren.

Der Inbetriebnahmeassistent ist eine rechte Maustaste auf jeder angeschlossenen FX Supervisory Controller-Plattform im Nav-Navigationsbaum. Sie können den Assistenten auch aus der Plattformverwaltung aufrufen.

Abbildung 1. Inbetriebnahme-Assistent als Klick mit der rechten Maustaste auf Plattformoption

Verwenden Sie den Commissioning Wizard (Inbetriebnahme-Assistent), wenn Sie die neue FX80 nach den Anforderungen des Kunden neu in Betrieb nehmen möchten. Der Assistent bietet eine Checkliste zur Checkliste, mit der wichtige Plattformaufgaben ausgeführt werden können. Sie können den Inbetriebnahme-Assistenten auch verwenden, wenn Sie die FX Supervisory Software in einem FX Supervisory Controller aktualisieren.