Anforderungen - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Bei dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie einen Computer mit einer lizenzierten Kopie des FX Workbench 14. x verwenden.

Anmerkung: Ihr Computer muss die Mindestanforderungen an die Hardware und den Betriebssystem erfüllen, die Sie für die Workstation der Serie FX Workbench verwenden, mit der Sie arbeiten. Zu diesen Anforderungen gehören ein Ethernet-Adapter mit TCP/IP-Unterstützung (browserfähig). Zur Installation zusätzlicher Module ist eine Ethernet TCP/IP-Verbindung zum FX80 Supervisory Controller erforderlich.
Für diese Ethernet-Verbindung können Sie entweder:
  • ein Ethernet-Patchkabel, das direkt zwischen Ihrem Computer und dem FX Supervisory Controller verbunden ist. Wenn Ihr Ethernet-Port nicht vorhanden ist automatische Erkennungund dann benötigen Sie ein Ethernet-Crossover-Kabel.
  • eine normale LAN-Verbindung, d. h. sowohl Ihr Computer als auch der FX Supervisory Controller sind physisch mit demselben Ethernet-Hub oder Switch verbunden