Ändern der Standardanmeldedaten - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verwenden Sie den FX Arbeitsbereich, um die Standard-Plattform-Zugangsdaten, die Standard-Passphrase und das Standard-Stationskennwort zu aktualisieren.
  • Während der ersten Anmeldung an der FX80-Plattform wird der Benutzer gezwungen, ein neues Plattformkonto und die Standardeinstellung zu erstellen JCI Plattformbenutzer gelöscht.
  • Der Benutzer wird auch gezwungen, die Passphrase für den FX80 während einer Plattformverbindung im FX Arbeitsbereich zurückzusetzen.
    Anmerkung: Wenn Sie über Ihren Browser mit einem werkseitig geladenen FX80 Verbunden sind, werden nur die Credientiale des Standardstationsdienstes geändert. Die Standard-Plattform-Anmeldedaten bleiben bestehen, bis die erste Verbindung entweder über eine Verbindung mit dem FX Arbeitsbereich oder über eine Verbindung mit der seriellen Shell hergestellt wird.
Wenn eine dieser Schritte ignoriert wird, wird der Zugriff auf die Plattform verweigert.

Wir empfehlen, die IT-Sicherheit am FX80 Supervisory Controller zu befolgen. Am besten ist es, die vom Werk bereitgestellten Standardanmeldedaten zu ändern. Gehen Sie wie folgt vor, um die Standardanmeldedaten in der FX80 Automationsstation zu ändern.

Prozedur

  1. FX Workbench starten Start > Programme > FX Workbench 14.x > FX Workbench Pro 14.x
  2. Schließen Sie den FX80 an die Spannungsversorgung an. Warten Sie, bis eine feste STAT-LED ausgeführt wird (ca. 1 Minute).
  3. Mit dem FX80 Verbinden, indem Sie Datei > Öffnen > Offene Plattform auf dem FX Arbeitsbereich. Die Anmeldung auf der Plattform Facility Explorer prüft die FX80-Plattform und die Passphrase-Anmeldedaten für die Verwendung von Standardeinstellungen.
  4. Nach der Erkennung von Standardberechtigungen werden die Standardpasswörter erzwungen. Der Bildschirm “Plattform für die Änderung von Plattformen ändern” wird angezeigt
    Abbildung 1. Bildschirm “Platform Standard Wizard”

  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie Ihre neue Passphrase ein und bestätigen Sie sie und klicken Sie dann auf Weiter.
  7. Geben Sie Ihren neuen Benutzernamen und Ihr neues Passwort ein und bestätigen Sie sie und klicken Sie dann auf Weiter.
  8. Klicken Sie auf Finish , um sich bei der Plattform anzumelden.
    Abbildung 2. Bestätigungsbildschirm

  9. Stellen Sie eine Verbindung zum Station her, indem Sie Datei > Öffnen > Offene Station auf dem FX Arbeitsbereich.
  10. Geben Sie den Standardstationsbenutzernamen ein Admin und klicken Sie auf OK. Das Passwort wird angezeigt.
  11. Geben Sie das Standardstationspasswort ein (wenden Sie sich für das Standardpasswort an Ihre Vertretung von Johnson Controls vor Ort) und klicken Sie auf OK.
    Abbildung 3. Passwort für die Standardstation

    Beim ersten Anschluss an den Standort mit Standardberechtigungen wird ein Dialogfeld Passwort zurücksetzen angezeigt.

    Abbildung 4. Standardpasswort aktualisieren

  12. Befolgen Sie die Passwortregeln, um ein neues Passwort zu erstellen. Geben Sie das Passwort erneut ein, um sicherzustellen, dass es korrekt ist OK.
  13. Sobald alle Passwörter validiert wurden, wird die Station angezeigt und betriebsbereit.
    Wichtig: Notieren Sie sich die neuen Anmeldedaten. Sowohl das Plattformkennwort als auch die Passphrase sind für bestimmte Vorgänge erforderlich. Wenn sich diese Anmeldedaten nicht merken, müssen die Regler werkseitig zurückgesetzt werden.