Zählen - Facility Explorer - LIT-12012250 - Automationsstation - FX80 Supervisory Controller

FX80 Automationsstation – Produktdokumentation

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012250
Revision date
2024-07-31

Mit der Zählfunktion können der FX Supervisory Controller Daten über einen Zeitraum ansammeln. Sie können eine Funktionserweiterung Zählen an jeden Datenpunkt in der Systemdatenbank des FX-Automationsreglers hinzufügen, um die Laufzeit zu beschreiben, Änderungen an den Statuszählungen zu erzeugen oder dynamische analoge Daten zusammenzufassen. Die Gesamtzahl der Daten in einem TXT, PDF- oder CSV-Dateiformat ist in einer sortierbaren Tabelle dargestellt.