Webbasierte Bedienoberfläche - Facility Explorer - LIT-12012250 - Automationsstation - FX80 Supervisory Controller

FX80 Automationsstation – Produktdokumentation

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012250
Revision date
2024-07-31

Die webbasierte Bedienoberfläche des FX Supervisory Controller (Web-Bedienoberfläche) ermöglicht die systemweite Überwachung und Regelung über einen Webbrowser. Die Web-Benutzeroberfläche ist in jeder FX Automationsstation integriert, sodass Benutzer über einen Webbrowser über ein Ethernet, LAN oder Internet Zugriff auf das System zugreifen können.

Wenn Sie Ihre Web-Benutzeroberfläche erzeugen, können Sie aus einer vollständigen Bibliothek mit grafischen Symbolen, inklusive der folgenden Grafiken wählen:
  • HVAC-Equipment
  • Kanal-Arbeit
  • Coils
  • Piping (Rohrleitg.)
  • Regelgeräte, z. B. Klappen oder Ventile
  • Widgets, z. B. Schaltflächen, Tabellen oder Hyperlinks

Darüber hinaus können Sie eigene digitale Bilder importieren, z. B. einen Etagenplan JPEG und fügen sie In Ihre Web-Benutzeroberfläche ein.

Mit der FX Workbench können Sie zwei werkseitig ausgelegte Standard-Grafiken in Ihrer Web-Benutzeroberfläche integrieren. Das Set ist für die Anzeige mit einem Computerbildschirm auf Vollbild ausgelegt und der andere ist für die Anzeige mit einem Smartphone dimensioniert iPhone®, iPad®oder andere handbetätigte Handgeräte. Wenn Sie einen Regler mit einer Standardanwendung importieren, können beide Grafiken automatisch generiert werden.

Sie können Geräte, Datenpunkte, Zeitprogramme, Alarme und Grafiken bequem mit einem drahtlosen Handgerät anzeigen. Sie können auch Alarme, Befehlsdatenpunkte und Zeitprogramme quittieren. Die Bedienoberfläche wird dynamisch aktualisiert, so dass bei Änderungen an der Konfiguration des FX Supervisor automatisch die Änderungen erscheinen. Ein automatisierter Konfigurationsassistent ist verfügbar, um die richtige Bildschirmgröße für viele Handgeräte festzulegen.

Abbildung 1. Web-Bedienoberfläche des Mobilgeräts

Abbildung 2. Web-Benutzeroberfläche in der gesamten Größe