Benutzerdefinierte Regelungslogik - Facility Explorer - LIT-12012250 - Automationsstation - FX80 Supervisory Controller

FX80 Automationsstation – Produktdokumentation

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012250
Revision date
2024-07-31
Der Regler FX80 verfügt über eine Bibliothek mit Regellogikmodulen, die Sie zur Erstellung von eigenen benutzerdefinierten Regelprogrammen aktivieren, konfigurieren und verknüpfen können. Beispiele für die verfügbaren Regelungslogikmodule sind:
  • Logische Logik (UND, ODER, XODER, Nicht)
  • Vergleich (größer als, kleiner als, gleich, nicht gleich)
  • Mathematisch (addieren, Subtrahieren, Multiplikat, Mittelwert, Negativ)
  • Sequenzer
  • Teilal-Integral-DePID-Regelung
  • Ein oder Aus-Regelung