Alarmfunktion - Facility Explorer - LIT-12012250 - Automationsstation - FX80 Supervisory Controller

FX80 Automationsstation – Produktdokumentation

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012250
Revision date
2024-07-31

Die Funktion Alarme initiiert, leitet und verwaltet Alarme und Ereignisse gemäß benutzerdefinierten Kriterien. Sie können den Regler FX80 konfigurieren, um Alarme zu einem beliebigen Datenpunkt in der Systemdatenbank zu erzeugen. Jeder Alarmdatensatz enthält wertvolle Informationen, einschließlich des Alarms und der Wiederherstellung zu einem normalen Zeitpunkt und Datum, der Dauer im aktuellen Zustand, der Textbeschreibung und der Alarmklasse.

Sie können Alarmklassifikationen erzeugen, sodass Alarme mit ähnlichen Eigenschaften an allgemeine Empfänger weitergeleitet werden. Sie können auch mehrere Alarmklassen erstellen, um eine Vielzahl von Alarmierungsleitungsoptionen zu bieten, z. B. in der browserbasierten Alarmkonsole oder an eine E-Mail-Adresse. Alarmempfänger haben eine Vielzahl von Optionen zum Verwalten von Alarmen, einschließlich Sortierung, Quittierung, Stummschaltung und Etikettierung.

Sie können Alarme an Personen weiterleiten, die auf Zeitprogrammen und Online-Listen basieren. Diese Listen können basierend auf den Aktionen des Empfängers priorisiert und eskaliert werden. Dazu gehören die Übermittlung und Quittierung per E-Mail und SMS.