Überblick - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

FX Server Version 14. x Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-10

Die Facility Explorer® (FX) Server-Software erweitert die Funktionen eines oder mehrerer FX-Automationsstationen zusätzlich zur Verwaltung von IP-Feldgeräten direkt. Der FX-Server erfasst, speichert und bietet Zugriff auf große Mengen von Informationen wie Alarme, Ereignisse und Historien, die aus einem oder mehreren FX-Automationsstationen stammen. Der FX-Server koordiniert auch die Integration mehrerer FX-Automationsstationen, die in einem einzelnen Projekt miteinander vernetzt sind, indem sie netzwerkweite Automatisierung und Koordination ermöglicht. Dazu gehören das Master-Zeitprogramm, das systemweite Datenbankmanagement und die Integration von Enterprise-Softwareanwendungen und IP-Feldgeräten.

Der FX Server bietet ein grafisches Bedienungstool, das auf einen Webbrowser zugreifen kann. Mehrere Benutzer können gleichzeitig mit dem FX Server verbunden werden. Benutzersicherheit und Präsentationseinstellungen können über Benutzerprofile, Anmelde- IDs und Passwörter verwaltet werden. Sie können problemlos einen Remote-Zugriff über ein Intranet, WAN, LAN und Internet herstellen.

Abbildung 1. FX-Server