Die Archivierungsfunktion ermöglicht die automatische Übertragung von Historien von einem oder mehreren FX-Automationsstationen auf den FX-Server. Verwenden Sie die Funktion Archivieren von Archiven, wenn langfristige oder große Speicherkapazität von Verlaufsaufzeichnungen erforderlich ist oder wenn ein Projekt aus mehreren FX-Automationsstationen eine zentralisierte Speicherung erfordert.
Mit dem Historienexport oder dem Import-Manager können Sie ermitteln, wann und wie der Archivierungsprozess ausgeführt wird. Die Bedienoberfläche des FX Servers zeigt die Daten grafisch oder in einer sortierbaren Tabelle an. Sie können gespeicherte Daten auch in einem .txt, .pdf oder .csv Format exportieren.
Abbildung 1. Historien