Descrizione - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Pagina del catalogo FT-04

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-07
Product status
Active

La gamma di prodotti FT-04 è formata da regolatori compatti e versatili. Dotati della sola connettività Wi-Fi, possono essere usati per estendere il controllo ad apparecchi difficili da raggiungere o utilizzati in spazi ristretti, per il controllo localizzato delle luci, gli I/O remoti, il controllo e il monitoraggio della temperatura, oppure per controllare l'accensione e lo spegnimento di apparati in applicazioni residenziali o in qualsiasi altra applicazione che richieda la connettività.

L'unità FT-04 offre funzionalità di controllo indipendenti. Supporta la messa in servizio e la programmazione in modalità 'live' tramite dashboard integrati. Il web server HTML5 permette di accedere al regolatore da dispositivi remoti e di eseguire la ricerca guasti in loco o tramite una connessione sicura a distanza. Il dispositivo FT-04 supporta inoltre BACnet IP, Sox, TCOM e P2P. Tutti i modelli sono dotati di due ingressi universali. Il dispositivo FT-04A comprende due uscite analogiche, mentre il modello FT-04B comprende una uscita analogica e una uscita relè.