Ripristino delle applicazioni predefinite - EasyIO - LIT-12014127 - EASYIO-FW-VAV - FV-VAV Input/Output Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-VAV

Product
Document number
LIT-12014127
Version
1.0
Revision date
2023-05-02
Product status
Active

Informazioni su questa attività

L'FW-VAV contiene 2 backup memorizzati nella memoria flash come parte del firmware: il backup delle unità metriche e il backup delle unità imperiali. Non è possibile eliminare o modificare questi backup. Vengono utilizzati per ripristinare il set di applicazioni predefinito nel regolatore nel caso in cui si verifichi un errore durante la programmazione o la modifica delle applicazioni.

L'applicazione unità metriche è l'applicazione predefinita in esecuzione nel regolatore. Se si ha bisogno dell'applicazione delle unità di misura imperiali, è possibile ripristinare il backup attraverso un browser Web.

Per ripristinare uno qualsiasi dei backup predefiniti, procedere come segue:

Procedura

  1. Avviare un qualsiasi browser Web compatibile con HTML5.
  2. Digitare l'indirizzo IP di FW-VAV. L'indirizzo IP predefinito è 192.168.10.30.
  3. In basso a sinistra della finestra del browser, fare clic sull'icona + per espandere la struttura di navigazione.
  4. Fare clic su Ripristina per visualizzare una finestra pop-up.
  5. Nella finestra pop-up, fare clic su Ripristina sull'applicazione di backup richiesta.