È possibile configurare il regolatore FW-VAV per utilizzare una qualsiasi delle 6 applicazioni presenti in Tabella 1. Per passare da un'applicazione precaricata all'altra, è possibile attivare o disattivare parametri quali l'occupazione, i ventilatori o collegare un ingresso o un'uscita di tipo fisico.
I valori predefiniti per le applicazioni precaricate sono in gradi Celsius per la temperatura e in litri al secondo per la portata. Se si preferiscono altre unità di misura, come i gradi Fahrenheit e i piedi cubi, consultare la sezione Ripristino delle applicazioni predefinite per le istruzioni.
| N. | Nome dell'applicazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Solo raffreddamento | Condotto singolo, solo raffreddamento, indipendente dalla pressione |
| 2 | Raffreddamento con riscaldamento elettrico a 2 stadi | Riscaldamento elettrico con uno o due stadi indipendenti dalla pressione |
| 3 | Raffreddamento con valvola di riscaldamento modulante | Riscaldamento ad acqua calda, indipendente dalla pressione |
| 4 | Raffreddamento e riscaldamento con ventilatore in serie | Raffreddamento e riscaldamento con ventilatore in serie, indipendente dalla pressione |
| 5 |
Raffreddamento con riscaldamento a ventilatore in parallelo |
Raffreddamento con riscaldamento a ventilatore, indipendente dalla pressione. |
| 6 | Serranda di zona WT | Serranda di zona a volume variabile, indipendente dalla pressione, con o senza ventilatore. |