Caratteristiche e sequenza di funzionamento delle unità VAV - EasyIO - LIT-12014127 - EASYIO-FW-VAV - FV-VAV Input/Output Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-VAV

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014127
Version
1.0
Revision date
2023-05-02
Product status
Active

Le applicazioni controllano l'attuatore integrato per regolare la serranda dell'aria di mandata. Alcune applicazioni includono anche funzioni per il controllo di un'opzione di riscaldamento in cassetta o di diversi tipi di ventilatori, se disponibili.