Bilanciamento della portata d'aria della cassetta VAV - EasyIO - LIT-12014127 - EASYIO-FW-VAV - FV-VAV Input/Output Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-VAV

Product
Document number
LIT-12014127
Version
1.0
Revision date
2023-05-02
Product status
Active

L'obiettivo del bilanciamento della portata EasyIO FW-VAV è quello di creare un fattore di scala a tre punti.

Se si prende in considerazione la pressione differenziale, una portata non calibrata offre un fattore di scala a un punto, dalla portata zero al fattore K.
Nota: Il fattore K si presenta come una portata di 1,0 inWC o 250 pascal.
Figura 1. Sensore di portata non calibrata predefinita, che mostra il fattore di scala a 1 punto.

Durante il processo di calibrazione, il sistema acquisisce la pressione differenziale per utilizzarla come punto di scala aggiuntivo per calcolare il nuovo fattore di scala. La pressione differenziale acquisita durante il processo di calibrazione della portata minima o massima è la pressione misurata della portata. Quando il comando di bilanciamento torna alla modalità automatica, la portata effettiva viene calcolata in base al nuovo fattore di scala.

Figura 2. Sensore di portata calibrata.

Tenendo conto della pressione differenziale, una portata calibrata offre un fattore di scala a tre punti: dalla portata zero alla portata minima, dalla portata minima alla portata massima e dalla portata massima al fattore K.