Procedure di bilanciamento - EasyIO - LIT-12014127 - EASYIO-FW-VAV - FV-VAV Input/Output Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-VAV

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014127
Version
1.0
Revision date
2023-05-02
Product status
Active

Procedura

  1. Impostare il comando di bilanciamento della cassetta (AV36) su 3 (portata massima) e attendere che la portata d'aria si stabilizzi, come indicato da EffectiveFlowSp (AV79) e da (BoxFlow) (AV78).
  2. Dopo che la portata d'aria si è stabilizzata, misurare la portata d'aria effettiva in CFM. Utilizzare una cappa per flusso o uno strumento simile calibrato.
  3. Applicare la lettura della portata massima misurato a Config_BalCfmMaxFlow (AV53).
  4. Impostare il comando di bilanciamento della cassetta (AV36) su 2 (portata minima) e attendere che la portata d'aria si stabilizzi come indicato da EffectiveFlowSp (AV79) e da (BoxFlow) (AV78).
  5. Applicare la lettura della portata minima misurato a Config_BalCfmMinFlow (AV54).
  6. Riportare il comando di bilanciamento della cassetta (AV36) a 1 (auto).