Impostazioni obbligatorie di pre-bilanciamento - EasyIO - LIT-12014127 - EASYIO-FW-VAV - FV-VAV - 1.0

Nota applicativa per FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FV-VAV
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014127
Version
1.0
Revision date
2023-05-02
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Prima di eseguire la procedura di bilanciamento, completare le fasi successive:

Procedura

  1. Impostare il fattore K di fabbrica della cassetta VAV (Config_Box_KFactor) analogValue28 (AV28), utilizzando il manuale d'uso del produttore dell'unità VAV o l'etichetta della cassetta. Se il fattore K del produttore non è disponibile, è possibile utilizzare il fattore K indicativo nella Appendice A.
  2. Impostare il setpoint di progetto della portata massima (Config_MaxFlowSp) (AV24).
  3. Impostare il setpoint di progetto della portata massima di riscaldamento (se applicabile, impostarlo sul setpoint della portata minima se non è richiesto il riscaldamento) (Config_MaxHeatFlowSp) (AV25).
  4. Impostare il setpoint di progetto della portata minima (Config_MinFlowSp) (AV26).
  5. Assicurarsi che la portata massima della misura di bilanciamento (Config_BalCfmMaxFlow) (AV53) e la portata minima della misura di bilanciamento (Config_BalCfmMinFlow) (AV54) siano pari a zero.