Esecuzione di un azzeramento automatico della cassetta - EasyIO - LIT-12014127 - EASYIO-FW-VAV - FV-VAV Input/Output Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-VAV

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014127
Version
1.0
Revision date
2023-05-02
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Quando si riscontra una lettura diversa da zero durante una condizione di portata zero, l'UTA principale è spenta, il ventilatore della cassetta VAV locale è disattivato e la serranda è in posizione zero, eseguire l'azzeramento automatico del sensore di portata.

Figura 1. Sensore di flusso calibrato con un offset di portata pari a zero

Quando si tiene conto della pressione differenziale, una portata calibrata offre un fattore di scala a tre punti: dalla portata zero alla portata minima, dalla portata minima alla portata massima e dalla portata massima al fattore K.

Per preparare la procedura di azzeramento automatico della cassetta VAV, eseguire le seguenti operazioni:

Procedura

  1. Spegnere l'unità UTA principale o rimuovere i tubi di alta e bassa pressione dal regolatore.
  2. Attivare il punto di attivazione dell'azzeramento automatico (Config_AutoZeroTrigger) (BV11) su vero per 2 secondi e riportarlo su falso.

Risultati

La modalità di azzeramento automatico si avvia ed esegue automaticamente le seguenti azioni:

  • Disattiva il ventilatore della cassetta VAV locale, se applicabile
  • Porta la serranda dell'unità VAV in posizione zero per il tempo di azionamento dell'attuatore configurato (Config_DamperDriveTime_Seconds) (AV43) + 25 secondi
  • Azzera il sensore di portata DP
  • Riporta l'unità VAV in modalità automatica ed esce dalla modalità di azzeramento automatico