L'obiettivo del bilanciamento della portata EasyIO FW-VAV è quello di creare un fattore di scala a tre punti.
Durante il processo di calibrazione, il sistema acquisisce la pressione differenziale per utilizzarla come punto di scala aggiuntivo per calcolare il nuovo fattore di scala. La pressione differenziale acquisita durante il processo di calibrazione della portata minima o massima è la pressione misurata della portata. Quando il comando di bilanciamento torna alla modalità automatica, la portata effettiva viene calcolata in base al nuovo fattore di scala.
Tenendo conto della pressione differenziale, una portata calibrata offre un fattore di scala a tre punti: dalla portata zero alla portata minima, dalla portata minima alla portata massima e dalla portata massima al fattore K.