È necessario inserire il numero del fattore K nel programma per impostare la cassetta VAV. Di solito, il fattore K viene fornito dal produttore della cassetta VAV. Nel caso in cui le informazioni sul fattore K non siano disponibili al momento della programmazione, è possibile utilizzare i numeri del fattore K nella Tabella 1.
Diametro del condotto circolare in pollici | Fattore K, CFM | Fattore K, LPS | Fattore K, m3/h |
---|---|---|---|
4 | 273 | 128 | 463 |
5 | 390 | 184 | 662 |
6 | 448 | 211 | 761 |
7 | 667 | 314 | 1133 |
8 | 904 | 426 | 1535 |
9 | 1167 | 550 | 1982 |
10 | 1436 | 677 | 2439 |
12 | 1891 | 892 | 3212 |
14 | 3015 | 1422 | 5122 |
16 | 3839 | 1811 | 6522 |
Nota: Questi valori sono solo di riferimento e sono destinati al processo di pre-commissioning.